This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9509:电平阈值和防噪性能?

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517, TCA9509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/802018/tca9509-level-thresholds-and-noise-immunity

器件型号:TCA9509
主题中讨论的其他器件:TCA9517

该器件的输入电压1/0阈值是固定在电压还是固定在 VccA/VccB 的百分比上? 我们的应用使用相对较长的 I2C 信号线、这些信号线可能会拾取一些噪声、如果阈值基于 Vcc、我将在远端使用完整的5伏电压、以获得最大的抗噪性能。 如果是固定阈值、我可能会改用 TCA9517等、两侧均为3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Larry、

    '此器件的输入电压1/0阈值是固定在电压上还是固定在 VccA/VccB 的百分比上?'
    输入电压阈值基于 I2C、其中 Vila 约为 VccA 的0.3%、ViLB 约为 VccB 的0.3%。

    两个器件都具有静态 ViLc 阈值(通常约为0.4V)。 对于 TCA9517、它位于 B 侧、对于 TCA9509、它位于 A 侧。

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是指0.3*Vcc,还是0.3%Vcc,即0.003*Vcc。 后者似乎不合理地低。

    THx、-LR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Larry、

    我的意思是30%或0.3*Vcc。 (我们实际上通常在内部将阈值设置为35%或40%等、以便留出裕度空间、从而确保我们满足数据表规格)

    很抱歉造成混淆。
    -Bobby