请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCA9509 主题中讨论的其他器件:TCA9517、
该器件的输入电压1/0阈值是固定在电压还是固定在 VccA/VccB 的百分比上? 我们的应用使用相对较长的 I2C 信号线、这些信号线可能会拾取一些噪声、如果阈值基于 Vcc、我将在远端使用完整的5伏电压、以获得最大的抗噪性能。 如果是固定阈值、我可能会改用 TCA9517等、两侧均为3.3V。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.