This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF410:不带功率循环的完全复位、通道寄存器复位位位位位位

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: DS110DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/801365/ds110df410-complete-reset-without-power-cycling-channel-register-reset-bits

器件型号:DS110DF410

大家好、

我们希望在不进行下电上电的情况下完全复位每个通道的 DS110DF410运行。
我们之所以提出这一问题、是因为客户面临 CDR 解锁问题、即使再次应用寄存器设置+ CDR 复位也无法恢复。
始终需要使用它们来断开和连接输入电缆。

Q1)。 通道寄存器 REG 0x00 [2]=1是否可以完全复位器件功能和这个时序上的运行?

Q2)。 是否最好写入 REG 0x00 = 0x0F 以确保包括状态机在内的所有功能都被复位?

Q3)。 寄存器0x00 [3:0]自动复位位位位是否会在用户写入"1"时自动返回"0"?
 ->我想知道用户是否需要写回"0"、尤其是对于 bit [3]、[1]和[0]。

问题4)。 我们应该首先应用 REG 0x00 [2]="0"、然后应用 REG 0x00 = 0x0B 吗?
 ->我之所以提出这一问题、是因为寄存器复位为默认值的应用速度可能快于 RST_CORE、RST_REFCLK 或 RST_VCO。

此致、
Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kawai-San、
    请注意以下评论:
    Q1)。 寄存器0x00[2]将所有通道寄存器复位为其默认值。 要重新启动 CDR 状态机、我们应使用通道寄存器0x0A[3:2]。
    Q2)。 无需复位其他位。
    Q3)。 首选设置寄存器0x00[2]、然后复位此引脚。
    问题4)。 建议仅设置和复位寄存器0x00[2]。 重新发送其他位尚未完全利用、因此我不会再重新发送其他位。

    1)。 我不确定您是否尝试强制关闭和打开信号检测。 这将重新启动 CDR 状态机。

    2)。 CDR 解锁是否在有时被锁定后发生?

    3)。 我们是否知道导致器件解锁的原因?

    4)。 您是否在寄存器0x2F (ppm_check_en 和 FLD_check_en)、0x0A (SBT_EN)和0x3E (HEO/VEO 锁定监视器)关闭了锁定限定符、以查看可能导致器件解锁的原因?

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser - San、

    > Q1)。 寄存器0x00[2]将所有通道寄存器复位为其默认值。 要重新启动 CDR 状态机、我们应使用通道寄存器0x0A[3:2]。
    "CDR 复位"或"寄存器复位、然后寄存器重新编程"都无法使器件锁定到输入信号。

    > Q2)。 无需复位其他位。
    请允许我澄清寄存器复位(REG 0x00 [2]="1")是否在功能上与通道的器件下电上电(完全复位)等效。

    > Q3)。 首选设置寄存器0x00[2]、然后复位此引脚。
    寄存器0x00[2]将寄存器值重置为默认值。 这意味着、该位将用"0"自动恢复。
    我的问题是、如果要求 REG 0x00 [3]、[1]、[0]回写为"0"。

    > Q4)。 建议仅设置和复位寄存器0x00[2]。 重新发送其他位尚未完全利用、因此我不会再重新发送其他位。
    如果不建议更改这些位、我强烈要求将[3]、[1]和[0]说明更改为保留。

    > 1)。 我不确定您是否尝试强制关闭和打开信号检测。 这将重新启动 CDR 状态机。
    否、我们尚未尝试关闭和打开强制信号检测。 为什么 CDR 重置不能用于重置 CDR 状态机?

    大于2)。 CDR 解锁是否在有时被锁定后发生?
    否、它很少在首次链接时失败。 如果发生故障、则需要断开并连接电缆以实现正常运行。
    他们曾尝试过寄存器复位和重新编程(包括 CDR 复位)、但没有改进。

    > 3)。 我们是否知道导致器件解锁的原因?
    还没有。 我们需要在此故障时提供寄存器转储信息、但很难重现此问题。

    4)。 您是否在寄存器0x2F (ppm_check_en 和 FLD_check_en)、0x0A (SBT_EN)和0x3E (HEO/VEO 锁定监视器)关闭了锁定限定符、以查看可能导致器件解锁的原因?
    首先、我们需要客户重现此问题以进行进一步测试。

    此致、
    Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kawai-San、
    Q2)。 复位寄存器与下电上电操作不同。 当您断电和通电时、信号检测会从处于活动状态变为活动状态、电源会关闭并导通至不同的电路块、因此这些情况并不相同。
    Q3)。 寄存器0x00[3]和寄存器0x00[1:0]不会自清零、需要设置为"0"。
    问题4)。 我同意。 我们肯定会或应该已经将这些设置为保留、正如您所说的那样。
    1)。 CDR 复位和信号检测的关闭和开启副作用是不同的。 当我们复位 CDR 时、信号检测状态没有改变。 但是、如果我们强制关闭和打开信号检测、第一个信号检测状态已更改、并且由于信号检测状态变化、我们将重新启动 CDR 状态机。 这只是另一个要尝试的实验。
    2)。 如果我理解正确、在锁定失败的情况下、CDR 锁定是实现的、但有时它会失去锁定-信号不会消失? 我是否正确描述了这一点?
    3和4)。 如果可能、请通过电子邮件向我发送整个测试设置。
    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nasser - San、

    感谢您的持续支持。

    我将向您发送一封电子邮件。 让我们离线讨论一下细节。

    此致、
    Kawai