Other Parts Discussed in Thread: DS110DF410
大家好、
我们希望在不进行下电上电的情况下完全复位每个通道的 DS110DF410运行。
我们之所以提出这一问题、是因为客户面临 CDR 解锁问题、即使再次应用寄存器设置+ CDR 复位也无法恢复。
始终需要使用它们来断开和连接输入电缆。
Q1)。 通道寄存器 REG 0x00 [2]=1是否可以完全复位器件功能和这个时序上的运行?
Q2)。 是否最好写入 REG 0x00 = 0x0F 以确保包括状态机在内的所有功能都被复位?
Q3)。 寄存器0x00 [3:0]自动复位位位位是否会在用户写入"1"时自动返回"0"?
->我想知道用户是否需要写回"0"、尤其是对于 bit [3]、[1]和[0]。
问题4)。 我们应该首先应用 REG 0x00 [2]="0"、然后应用 REG 0x00 = 0x0B 吗?
->我之所以提出这一问题、是因为寄存器复位为默认值的应用速度可能快于 RST_CORE、RST_REFCLK 或 RST_VCO。
此致、
Kawai