您好!
我正在使用 HSPICE 在8Gbps 设置中模拟 DS125BR800转接驱动器 IBIS-AMI 模型。
当我运行 AMI 模型、将其简单地连接到 HSpice 中的端口元素时、 我在将模型的 IBIS 部分用于 RX 输入以计算实际脉冲响应时遇到问题。
根据数据表、我们有 50 Ω 端接电阻器将 INA_n+/-连接到 VDD、 信号检测电平为180mVp-p
但是、如果我看一下"[模型] RX_IN"中的"DS125BR800_RAMP.IBS"文件 、我就会丢失上升/下降波形、这些波形可以描述其输入阻抗。 此外、还定义了 Vinl = 0.8和 Vinh = 2的电压电平。
关于 RX 器件、模型是否不完整/错误? 如果我仅使用行为 AMI 模拟我的信号路径、但没有 RX-IBIS 模型、那么只分配两个50欧姆端接电阻器是否足够了?
此致、
Jakob