This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR800:DS125BR800:IBIS-AMI

Guru**** 2551720 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125BR800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/798758/ds125br800-ds125br800-ibis-ami

器件型号:DS125BR800

您好!

我正在使用 HSPICE 在8Gbps 设置中模拟 DS125BR800转接驱动器 IBIS-AMI 模型。

当我运行 AMI 模型、将其简单地连接到 HSpice 中的端口元素时、 我在将模型的 IBIS 部分用于 RX 输入以计算实际脉冲响应时遇到问题。  
根据数据表、我们有 50 Ω 端接电阻器将 INA_n+/-连接到 VDD、 信号检测电平为180mVp-p
但是、如果我看一下"[模型] RX_IN"中的"DS125BR800_RAMP.IBS"文件 、我就会丢失上升/下降波形、这些波形可以描述其输入阻抗。 此外、还定义了 Vinl = 0.8和 Vinh = 2的电压电平。  
关于 RX 器件、模型是否不完整/错误? 如果我仅使用行为 AMI 模拟我的信号路径、但没有 RX-IBIS 模型、那么只分配两个50欧姆端接电阻器是否足够了?  

此致、
Jakob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    分配给合适的人员
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jakob、

    我不知道如何使用 HSpice 仿真 AMI 模型。  我们使用 ADS 等工具完成了模型工作、以验证模型是否正常运行。  该模型的特性嵌入在 AMI 代码中。  斜坡电压不会用于高速仿真。

     如果 HSpice 无法识别仿真中的端接阻抗、我会添加一个2x50 Ω 输入差分端接。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    感谢您的快速回复! 我用差分端接替换了 IBIS RX 模型、结果看起来合理。 但有一个点让我感到恼火:

    在 DS125BR800的数据表中、可将差分输出电压 VOD 配置为0.7Vp-p 至1.4Vp-p 但在 HSpice 和 Hyperlynx 中扫描 VOD 时、两个结果都显示电压摆幅从约400mV 到700mV、这几乎是其中的一半。 我使用了一个非常基本的设置、其他参数保持固定(limit=1、EQ = 0、DE = 0)、那么我是否没有想到这种差异的解释?

    谢谢、此致、

    Jakob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jakob、

    它可能是负载中的某个东西。  您能否发送仿真原理图的图片。  使用 ADS、我得到~ 600mV 至1.3V。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是 Hyperlynx 中的原理图和结果(直接在引脚28、29上):

    results redriver hyperlynx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否取出封装模型并在接收器处插入一个简单的100 Ω 差分端接以进行比较?
    谢谢、此致、
    Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    这是终端电阻器的一个引脚处中继器 TX 的结果。 仍然可以看到800mVp-p

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道为什么情况不同。  我将 DS125BR800模型直接连接到 理想负载。

    VOD=7时的波形在 ADS 上为~ 1.3Vpp 、我在右侧拉出了单端波形。

    此致、

    Lee