This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044:USB SS 直通模式

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/800821/tusb1044-usb-ss-through-mode

器件型号:TUSB1044

你(们)好

e2e.ti.com/.../797753

来自 E2E 会议的信息-------------------------------------------------------

我的客户对 I2C 的 TUSB1044初始设置有疑问。

客户希望通过 I2C 控制此器件。 I2C 数据线路是否会在 没有任何初始设置的情况下进入直通模式(任何硬件引脚设置)?

如果他们需要任何引脚控制、请告诉我。

----------------------------------------------------

I2C 直通模式>> USB SS 直通模式

客户希望、SS 信号可以在初始条件下通过。

客户将 使用 USB SS 调试其系统。

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yusuke - San

    TUSB1044默认为仅 USB3.1无翻转。 直通模式意味着什么?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David San、

    客户的理解如下、

    TUSB1044默认设置为、

    -USB SS=可用的信号控制

    -AUX =开路

    因为寄存器默认设置如下、

    DIRSEL[1:0]= 0h

    CTLSEL[1:0]= 01h

    FLIPSEL=0h

    AUX_SBU_OVR = 0h

    如果他们的理解不正确、请 向我提供您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yusuke - San

    是的、这些是 TUSB1044上电时的默认 I2C 设置、这些设置将使 TUSB1044进入 USB 模式。

    谢谢
    David