Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB1044 你(们)好
来自 E2E 会议的信息-------------------------------------------------------
客户希望通过 I2C 控制此器件。 I2C 数据线路是否会在 没有任何初始设置的情况下进入直通模式(任何硬件引脚设置)?
如果他们需要任何引脚控制、请告诉我。
----------------------------------------------------
I2C 直通模式>> USB SS 直通模式
客户希望、SS 信号可以在初始条件下通过。
客户将 使用 USB SS 调试其系统。
穆克