主题中讨论的其他器件:ALP
如何将寄存器转储(ALP 生成的.NRD 格式)和 EDID 数据刻录到 EEPROM 中。
单击 EEPROM 设置、但显示"未检测到 ALP FPGA 板"
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如何将寄存器转储(ALP 生成的.NRD 格式)和 EDID 数据刻录到 EEPROM 中。
单击 EEPROM 设置、但显示"未检测到 ALP FPGA 板"
Peter、
上面显示的 ALP EEPROM 设置仅适用于我们的某些旧 EVM、如 DS90UB925和 DS90UB926。
它不用于 UB949 EDID 编程。 请查看 UB949 EVM 用户指南。 如下所示、有一个用于外部 EEPROM 的插座 U3。 您必须购买并安装它才能测试此情况。 我在下面显示了用户指南中的原理图
应使用与以下链接中的 EEPROM 类似的 EEPROM
您需要一个单独的 EEPROM 编程器并对其进行编程。 它无法通过 ALP 完成。
有关其他信息、您还可以检查以下主题
https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/795775?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=EDID
谢谢、
Vishy
你好
客户希望将 949的转储寄存器"test.NRD"文件和 EDID 表 bin 文件编程到外部 EEPROM。 如何将寄存器值和 EDID 表(二进制文件)组合在一起以写入外部 EEPROM? 谢谢你。