This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:添加 TUSB1002A 所需的最小布线长度

Guru**** 2907460 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/800957/tusb1002a-minimum-trace-length-to-add-tusb1002a

器件型号:TUSB1002A

您好!

我们是否定义了最小布线长度(从 CPU 到 USB 连接器)以在此数据路径上添加 TUSB1002A?  或者、这种最小布线长度要求取决于 CPU 本身、并且可能并非所有 CPU 平台上的固定数字?

谢谢!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthey:

    我们不定义添加 TUSB1002A 的最小布线长度、因为除了 CPU 或 SOC 选择外、还有多个因素会影响是否需要 TUSB1002A 之类的器件。 例如、即使布线较短、如果布局中包含许多过孔、残桩或其他可能会增加系统 ISI 的阻抗不连续性、则可能需要转接驱动器来均衡信号。 即使是 PCB 板材料也会极大地影响性能。 话虽如此、CPU 或 SOC 选择非常重要、同时考虑到您特定 SOC 或 CPU 的推荐设计指南也很重要。 这是否能回答您的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢您的回复。  我认为描述是合理的、可以与客户相应地沟通。

    同时、我们是否定义了转接驱动器和 USB 连接器(在主机系统上)之间的最小布线长度?  对于不同的转接驱动器协议(例如 DP、USB2、USB3-5G...等)、是否有相关的通用指南?

    谢谢!

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的安东尼:

    在这种情况下、我们不会定义最小迹线、因为由于前面提到的原因、很难定义最大值。 您能描述一下客户的应用和他们希望实现的距离吗? 我可能能够提供更多详细信息、从而提供更多见解。 这是 Type-C 应用吗? 客户是否希望专门使用 TUSB1002A? 客户从我们那里寻求什么? 每种协议略有不同、在某些情况下需要不同类型的版本。 例如、由于接口定义的摆幅较大、USB2接口比 USB3更远。