Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB1002A 您好!
我们是否定义了最小布线长度(从 CPU 到 USB 连接器)以在此数据路径上添加 TUSB1002A? 或者、这种最小布线长度要求取决于 CPU 本身、并且可能并非所有 CPU 平台上的固定数字?
谢谢!
安东尼
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Anthey:
我们不定义添加 TUSB1002A 的最小布线长度、因为除了 CPU 或 SOC 选择外、还有多个因素会影响是否需要 TUSB1002A 之类的器件。 例如、即使布线较短、如果布局中包含许多过孔、残桩或其他可能会增加系统 ISI 的阻抗不连续性、则可能需要转接驱动器来均衡信号。 即使是 PCB 板材料也会极大地影响性能。 话虽如此、CPU 或 SOC 选择非常重要、同时考虑到您特定 SOC 或 CPU 的推荐设计指南也很重要。 这是否能回答您的问题?