This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C2552:TL16C2552和 PC16552之间有哪些不同点?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TL16C552, TL16C2552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/799541/tl16c2552-what-are-different-points-between-tl16c2552-and-pc16552

器件型号:TL16C2552
主题中讨论的其他器件:TL16C552

 大家好、

 我的一位客户正在将 PC16552用于其当前产品。 如果他们开发任何下一个产品、他们希望继续使用 PC16552、因为他们不想为了节省开发成本而改变大型系统。  最近、我们知道 PC16552即将由 TI 的 PCN 停产。 我们还知道 PC16552的替代产品是 TL16C552。  但 PCN 显示"与比较器件具有相同的功能和引脚、但并不完全等效"。  他们想知道 TL16C2552和 PC16552之间有哪些不同的点? 什么不是完全等效的?

 请告诉我不同的问题吗?  我希望 这些信息能够帮助客户使用 TI 接口产品。

 非常感谢您的答复。
 此致、
 Kazuya Nakai。
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    TL16C 系列是我们(TI)的引脚对引脚解决方案、与 National Semiconductor (在我们购买之前)的解决方案相比较。 我查看了这两个器件、但除了消耗电流外没有看到任何东西、这表明存在差异。

    如果客户在其系统中使用 TL16C 器件、则应能够将其用作替代器件。 如果他们遇到问题、我们可以协同工作(通过 e2e 或离线)来帮助他们调试问题。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bobby、

    非常感谢您的快速回复。
    我也大致比较了 PC16552D 和 TL16C2552数据表。 然后、我发现 TL16C2552的2个电阻位不同、如下所示。

    调制解调器 PC16552D TL16C2552
    控制寄存器(MCR)

    BIT3 OUT2 --> INT 使能、OP 控制
    位5 未分配--> 自动流控启用(AFE)

    当客户使用 TL16C2552时、为了实现与 PC16552D 相同的操作、应将哪个位设置为"0"或"1"?

    再次感谢您、致以最诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bobby、

    请给我回复。

    谢谢、此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazuya-San、

    很抱歉,我在第二次答复之前没有看到你的其他问题。

    因此、如果客户使用 IER、则他将需要将 MCR[3]设置为高电平(或1)、以便允许 INT 正确切换。
    MCR[5]可以为0或1、具体取决于它们是否要使用流控制功能。 如果他们不想使用它、则保留为"0"。

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bobby、

    感谢你的答复。 这对客户和我都很有帮助。

    此致、
    Kazuya Nakai。