This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF111EVM:是否有适用于1.25Gbps/2.5Gbps/1.244Gbps/2.488Gbps 的推荐配置?

Guru**** 2928520 points

Other Parts Discussed in Thread: SIGCONARCHITECT, DS125DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/800024/ds125df111evm-is-there-a-recommended-configuration-for-1-25gbps-2-5gbps-1-244gbps-2-488gbps

器件型号:DS125DF111EVM
主题中讨论的其他器件:DS125DF111SIGCONARCHITECT

是否有针对1.25Gbps/2.5Gbps/1.244Gbps/2.488Gbps 的推荐配置?

我们检查了1.25Gbps 配置如下

地址   数据

0x09       0x04

0x18       0x30

0x60       0x40

0x61       0x86

仅检测到信号且 CDR 解锁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    1)。 首先、应将信号检测置为有效。 我不明白为什么信号检测未置位/请确保输入引脚上确实有信号、例如峰峰值电平为500mV。
    2)。 要锁定到您注意到的数据速率、请使用具有 DS125DF111配置文件的 SigconArchitect GUI。 您可以在演示模式下运行此 GUI。 在 CDR 选项卡中、您可以指定数据速率、该速率是您所注意到的数据速率的整数倍、并且该速率应在 DS125DF111 VCO 范围(9.8G 至12.5G)内。
    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)通道 A 的输入引脚处有信号、信号幅值为(1.25Gbps 或2.488Gbps) 500mV

    2) 2)我使用了具有 DS125DF111配置文件的 SigconArchitect GUI

      例如,通道 A 的输入引脚 Sigal Rate 为2.488G ,在 CDR 选项卡中,I set VCO Frequency 2.488,I Check Indicators 选项卡,Only singal detected and  CDR unlocked,通道 A 的输出引脚无信号。

      我认为可能需要 VCO 分频器,所以在低级页中,我设置寄存器0x09的位2来启用 VCO 分频器。 寄存器0x18、位6:4、I SET 0x010 (Divede x 4)、CDR 也被解锁。

      存在任何寄存器设置错误?   是否可用于2.488G/1.25G CDR?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、VCO 必须在数据表的范围内、在 CDR 选项卡设置中指定为9.8Gbps 至12.5Gbps。 然后组分频器设置将启用2.488Gbps 数据速率锁定。 。 因此、在 CDR 选项卡设置中、VCO 频率不是2.488G、而是应该具有4 X 2.488或9.952GHz。 然后、您选择1、2、4、8分频器可以锁定到以下数据速率:9.952/1、9.952/2、9.952/4。 和9.952/8或9.52Gbps、4.976Gbps、2.488Gbps 和1.244Gbps。

    要锁定到1.25Gbps、应使用两组:如前所述、组0 VCO 设置为9.952GHz、组1 VCO 设置为10GHz、您可以启用1、4个分频器以锁定到10Gbps 或1.25Gbps。

    此致、Nasser