Other Parts Discussed in Thread: SIGCONARCHITECT, DS125DF111
主题中讨论的其他器件:DS125DF111、 SIGCONARCHITECT
是否有针对1.25Gbps/2.5Gbps/1.244Gbps/2.488Gbps 的推荐配置?
我们检查了1.25Gbps 配置如下
地址 数据
0x09 0x04
0x18 0x30
0x60 0x40
0x61 0x86
仅检测到信号且 CDR 解锁。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SIGCONARCHITECT, DS125DF111
是否有针对1.25Gbps/2.5Gbps/1.244Gbps/2.488Gbps 的推荐配置?
我们检查了1.25Gbps 配置如下
地址 数据
0x09 0x04
0x18 0x30
0x60 0x40
0x61 0x86
仅检测到信号且 CDR 解锁。
您好!
1)通道 A 的输入引脚处有信号、信号幅值为(1.25Gbps 或2.488Gbps) 500mV
2) 2)我使用了具有 DS125DF111配置文件的 SigconArchitect GUI
例如,通道 A 的输入引脚 Sigal Rate 为2.488G ,在 CDR 选项卡中,I set VCO Frequency 2.488,I Check Indicators 选项卡,Only singal detected and CDR unlocked,通道 A 的输出引脚无信号。
我认为可能需要 VCO 分频器,所以在低级页中,我设置寄存器0x09的位2来启用 VCO 分频器。 寄存器0x18、位6:4、I SET 0x010 (Divede x 4)、CDR 也被解锁。
存在任何寄存器设置错误? 是否可用于2.488G/1.25G CDR?
此致。
您好!
请注意、VCO 必须在数据表的范围内、在 CDR 选项卡设置中指定为9.8Gbps 至12.5Gbps。 然后组分频器设置将启用2.488Gbps 数据速率锁定。 。 因此、在 CDR 选项卡设置中、VCO 频率不是2.488G、而是应该具有4 X 2.488或9.952GHz。 然后、您选择1、2、4、8分频器可以锁定到以下数据速率:9.952/1、9.952/2、9.952/4。 和9.952/8或9.52Gbps、4.976Gbps、2.488Gbps 和1.244Gbps。
要锁定到1.25Gbps、应使用两组:如前所述、组0 VCO 设置为9.952GHz、组1 VCO 设置为10GHz、您可以启用1、4个分频器以锁定到10Gbps 或1.25Gbps。
此致、Nasser