Other Parts Discussed in Thread: PCA9306
您好!
我正在从事一个低功耗应用、其中我有一个3.3V 的 MCU 和 一个1.8V 的器件(MPU)、我希望使用 PCA9306在这些器件之间进行 I2C 电平转换。
由于这是一个低功耗应用、我希望能够关闭器件、因此我将1.8V 稳压器使能连接到 MCU、这意味着 PCA9306将具有3.3V 的 VREF2和 GND 的 VREF1。
以下是我的电路、其启用了1.8V 电压:
这里是禁用1.8V 稳压器时的等效电路:
我的问题是:
PCA9306在 VREF1 @ GND 下会有什么行为、它是否会将3.3V 侧拉至低电平?
在 VREF1 @ GND 和 EN @ GND 的情况下,它是否会将3.3V 侧拉至低电平?
这是否会在短期或长期内损坏 PCA9306?