This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:PCA9306未通电行为

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/800171/pca9306-pca9306-unpowered-behaviour

器件型号:PCA9306

您好!

我正在从事一个低功耗应用、其中我有一个3.3V 的 MCU 和 一个1.8V 的器件(MPU)、我希望使用 PCA9306在这些器件之间进行 I2C 电平转换。
由于这是一个低功耗应用、我希望能够关闭器件、因此我将1.8V 稳压器使能连接到 MCU、这意味着 PCA9306将具有3.3V 的 VREF2和 GND 的 VREF1。
以下是我的电路、其启用了1.8V 电压:


这里是禁用1.8V 稳压器时的等效电路:


我的问题是:

PCA9306在 VREF1 @ GND 下会有什么行为、它是否会将3.3V 侧拉至低电平?

在 VREF1 @ GND 和 EN @ GND 的情况下,它是否会将3.3V 侧拉至低电平?

这是否会在短期或长期内损坏 PCA9306?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rafael、

    我们将对此进行研究、并将在今天晚些时候再次与您进行讨论。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Rafael、

    很抱歉耽误你的时间、我会在一天结束前回来。

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rafael、

    "PCA9306在 VREF1 @ GND 下会有什么行为、它是否会将3.3V 侧拉低?"

    该器件将在技术上被禁用、但这实际上可能会使您尝试执行的操作的目的落空、因为它实际上会增加通过 PCA9306的偏置电流。 我估计您到 PCA9306的偏置电流大约为13.5uA。 (3.3V-0.6V)/200k。 如果使用的电流超过节省的值、则建议移除200k 上拉电阻器并将 PCA9306的使能引脚接地

    '在 VREF1 @ GND 和 EN @ GND 的情况下,它是否会将3.3V 侧拉至低电平?'

    不可以、只需插入我的 PCA9306并在 Vcc2上电时将 Vref1设置为 GND (使能看到类似于我预期的600mV)、SCL 保持在3.3V。 您可以在下面看到这一点、其中紫色是 SCL、绿色是 ENABLE 引脚。

    "这是否会在短期或长期内损坏 PCA9306?"

    无损坏。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有我需要的帮助。

    此致、

    Rafael Silva