This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:USB 集线器(器件)无 ACK 响应

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/799861/tusb1210-no-ack-response-from-usb-hub-device

器件型号:TUSB1210

TUSB1210 (EVM)主机和器件运行情况相关

案例3:如果我想连接 USB 集线器、TUSB1210可用作主机、集线器可用作其上行端口上的 USB 器件。

在我们在 TUSB1210主机和下行 USB 集线器(器件)之间进行高速握手(遵循 ULPI 规范第40页)后、我们会发送一个 Setup 数据包和一个数据包。 但是、我们不会从下行 USB 集线器(设备)接收 ACK。 您能否推荐为何没有 ACK 应答? 我们确实会在逻辑分析仪上看到设置和数据包。

谢谢、Roland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通常的原因是
    -USB 设备地址错误或
    -错误令牌 CRC5或
    -错误数据 CRC16。