Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB1210 与 TUSB1210 (EVM)主机和器件运行情况相关
案例3:如果我想连接 USB 集线器、TUSB1210可用作主机、集线器可用作其上行端口上的 USB 器件。
在我们在 TUSB1210主机和下行 USB 集线器(器件)之间进行高速握手(遵循 ULPI 规范第40页)后、我们会发送一个 Setup 数据包和一个数据包。 但是、我们不会从下行 USB 集线器(设备)接收 ACK。 您能否推荐为何没有 ACK 应答? 我们确实会在逻辑分析仪上看到设置和数据包。
谢谢、Roland