This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS34C87T:输入引脚损坏

Guru**** 2554850 points
Other Parts Discussed in Thread: DS34C87T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/815240/ds34c87t-damage-to-input-pins

器件型号:DS34C87T

简短描述:输入引脚损坏
原始详细信息:我们有几个现场故障、其中 DS34C87TM/NOPB 的输入引脚1和7损坏。 它们由+5V 74HC32 IC 驱动。 这些输入可与+5V 信号配合使用、但当 CMOS 门尝试拉低时、DS34C87TM 的输入仅允许它下降至大约1.2伏。 这是否表示输入引脚受到 ESD 损坏? 周围 IC (包括74HC32)未损坏。 任何可能导致这种失败的条件想法都将受到赞赏。 更换 DS34C87TM/NOPB 可解决该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我不确定 它是否是 ESD 损坏。 但引脚看起来不再 是高阻抗。  您可以通过测量在输入电压约为1.2V 时从 DS34C87T 汲取多少电流来确认这一点? 您能否联系 TI 质量团队提交器件进行故障分析? 了解 IC 中出现的问题有助于确定原因。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    您是否能够进一步调试该问题? 你有新信息吗? 如果有任何可以帮助的东西、请告诉我。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您的回答。 我们正与经销商(Arrow)合作、将器件退回进行评估。 我们填写了 Arrow 的退货文件、但尚未获得退回器件的授权。 您能否就 TI 在收到器件后评估这些器件所需的时间提供任何指导?

    下面是发生故障的 DS34C87T 部件的 X 射线。 圈出的区域被认为是损坏的引线键合。  

    感谢您提供的任何指导。  

    谢谢、Dave Fenton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、

    将器件退回 TI 后、故障分析可能需要14至20天才能完成、也可能需要更长时间、具体取决于问题的复杂性。  

     

    质量团队检查后, 他们还没有看到此故障分析申请进入 TI 系统。 因此,我假设它仍在 Arrow 的侧进行处理。  你能推动他们去探险吗?

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    Arrow 为零件签发了退货授权。 这3个 IC 于7月23日在里诺的 Arrow 返修工厂收到。 您能否确定它们是否在 TI 系统中?

    谢谢、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    我想我们需要在周一确认您是否可以。  Hao 和参与此项工作的组件质量工程师均已在本周剩余时间内离开办公室。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    没关系。

    谢谢、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、

    今天、我无法与质量工程师保持联系;明天我将与他进行更多讨论。  很抱歉耽误你的时间。  我确实检查了我们的内部退货数据库、但没有看到任何涉及此器件的近期条目。  您是否收到 Arrow 的任何其他状态更新?

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、

    只是为了跟进-在 Arrow 向我们提交了故障分析请求后、似乎有一项审批在我们的最终被搁置。  这已解决、因此 Arrow 应收到一条消息、指示设备的发货位置。  很抱歉耽误你的时间。

    我认为此时继续通过电子邮件进行讨论可能是有道理的。  如果您同意、我将通过与您的 myTI 帐户关联的地址与您联系。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    我同意。 请给我发送电子邮件。

    谢谢、

    Dave