This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:VDD1P1与 VDD1P0的关系以及功耗

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/818953/dp83869hm-vdd1p1-vs-vdd1p0-and-power-consumption

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869EVM

您好、E2E、

美好的一天!

现在、我是否可以 为 VDD1P1连接提供正确的电压电平? 如引脚功能表中所示、这些引脚用于 1.1V 模拟电源、根据设计要求、这些引脚应连接到1.1V 电源。 但是、在图116中、这些引脚由1.0V 供电。 并被命名为 VDD1P0。 DP83869EVM 原理图也是如此、 http://www.ti.com/lit/df/snlr042/snlr042.pdf。 这些引脚由1.0V 供电并被命名为 VDD1P0。

此外、每个电压轨在不同模式下的电流消耗是否可用?

期待您的回应。

此致、

Franz