主题中讨论的其他器件:DP83869EVM
您好、E2E、
美好的一天!
现在、我是否可以 为 VDD1P1连接提供正确的电压电平? 如引脚功能表中所示、这些引脚用于 1.1V 模拟电源、根据设计要求、这些引脚应连接到1.1V 电源。 但是、在图116中、这些引脚由1.0V 供电。 并被命名为 VDD1P0。 DP83869EVM 原理图也是如此、 http://www.ti.com/lit/df/snlr042/snlr042.pdf。 这些引脚由1.0V 供电并被命名为 VDD1P0。
此外、每个电压轨在不同模式下的电流消耗是否可用?
期待您的回应。
此致、
Franz