This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:内部开关何时打开?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/825288/tps65988-when-is-the-internal-switch-turned-on

器件型号:TPS65988

你好

当无法从 TPS65988的外部获得3.3V 电源时、
我认为、如果连接 Type C 电缆、则将使用 VBUS 为 TPS65988本身供电。 之后、
我认为 TPS65988使用 cc 引脚与 DFP 侧协商。 TPS65988的 VBUS 和 PP_HV1之间存在 HV 栅极控制。
我想知道这将在何时打开。 这是在协商完成后吗?
或者、像0.5A 这样的电流是否在协商完成之前流动?

此致、
DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,DDDOOR,

    TPS65988的内部电源路径将根据您已启用的设置打开。 如果您将其设置为拉电流电源路径、 一旦5V 需要作为 VBUS 上的电源、它将在连接后立即打开。 如果您将其设置为灌电流、则在连接后它也会立即打开。 但是、如果将其设置为接收端并等待 SRDY 命令、则仅在通过 I2C 发送 SRDY 命令后才会打开。

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    感谢你的答复。
    我在您的回答中找到了 SRDY 命令、但它在哪里列出?
    我认为数据表中没有关于命令和寄存器映射的说明。

    ・数据表

    www.ti.com/.../tps65988.pdf

    此致、
    DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric ,

    如果客户使用 TPS65988作为灌电流并设置为接收5V 1.5A、则如果将传统 USB (0.5A)作为拉电流连接、则它将不满足灌电流的请求。
    在这种情况下、我认为开关保持关闭状态。 正确吗?

    此致、

    DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,DDDOOR,

    有关 SRDY 命令的更多信息、请参阅主机接口 TRM 文档 :http://www.ti.com/lit/ug/slvubh2b/slvubh2b.pdf

    如果有一个0.5A 传统 USB 连接到具有5V 1.5A 灌电流能力的 TPS65988集、它仍将关闭开关、除非使用 SRDY 命令。

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric

    我已将 SRDY 从4.10.1‘SRDY’(RDY)确认为–系统已准备好接收以下链接中的电源项。
    材料如附件中所示重叠、使其有点难以看到
    我不知道写入的内容。 是否有正确写入的内容?

    此致、
    DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,DDDOOR,

    感谢您指出这一点、我将与团队合作以解决问题。 同时、仅输出数据部分会受到影响。 其内容应如下:

    ‘S以下情况,应将“RDY”任务视为已拒绝:
    •PD 控制器不是灌电流角色。
    •开关选择= 000b 至011b、指定的开关未配置为输入。
    •由于某种原因(UVP/OVP 或其他故障)、无法启用所选开关。

    ‘S以下情况,“RDY”任务将被视为成功:
    •PD 控制器

    谢谢、
    Eric