你好
当无法从 TPS65988的外部获得3.3V 电源时、
我认为、如果连接 Type C 电缆、则将使用 VBUS 为 TPS65988本身供电。 之后、
我认为 TPS65988使用 cc 引脚与 DFP 侧协商。 TPS65988的 VBUS 和 PP_HV1之间存在 HV 栅极控制。
我想知道这将在何时打开。 这是在协商完成后吗?
或者、像0.5A 这样的电流是否在协商完成之前流动?
此致、
DDDOOR
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
当无法从 TPS65988的外部获得3.3V 电源时、
我认为、如果连接 Type C 电缆、则将使用 VBUS 为 TPS65988本身供电。 之后、
我认为 TPS65988使用 cc 引脚与 DFP 侧协商。 TPS65988的 VBUS 和 PP_HV1之间存在 HV 栅极控制。
我想知道这将在何时打开。 这是在协商完成后吗?
或者、像0.5A 这样的电流是否在协商完成之前流动?
此致、
DDDOOR
您好 Eric、
感谢你的答复。
我在您的回答中找到了 SRDY 命令、但它在哪里列出?
我认为数据表中没有关于命令和寄存器映射的说明。
・数据表
此致、
DDDOOR
您好,DDDOOR,
有关 SRDY 命令的更多信息、请参阅主机接口 TRM 文档 :http://www.ti.com/lit/ug/slvubh2b/slvubh2b.pdf
如果有一个0.5A 传统 USB 连接到具有5V 1.5A 灌电流能力的 TPS65988集、它仍将关闭开关、除非使用 SRDY 命令。
谢谢、
Eric
您好,DDDOOR,
感谢您指出这一点、我将与团队合作以解决问题。 同时、仅输出数据部分会受到影响。 其内容应如下:
‘S以下情况,应将“RDY”任务视为已拒绝:
•PD 控制器不是灌电流角色。
•开关选择= 000b 至011b、指定的开关未配置为输入。
•由于某种原因(UVP/OVP 或其他故障)、无法启用所选开关。
‘S以下情况,“RDY”任务将被视为成功:
•PD 控制器
谢谢、
Eric