This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C752D:TL16C752D 和 TL16C752B 从停止到中断的延迟

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TL16C752D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/823046/tl16c752d-delay-from-stop-to-interrupt-of-tl16c752d-and-tl16c752b

器件型号:TL16C752D

您好!

我对以下主题的内容有疑问。

https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/p/542016/2247137

请告诉我从停止到中断的延迟。

・TL16C752B:100[ns]
・TL16C752D:1[波特率]

我知道这种改变不是错误,而是正确的改变。
但是、在上面的线程中、它的结尾是确认它是否是错误的内容。

我是否可以识别 TL16C752D 从停止到中断的延迟是1[波特率]?

此致、

Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaede-San、

    我有一个 TL16C752D (内部 EVM)、我会进行测试并返回给您。 我最初支持此器件的经验告诉我、这可能是异步的(之前有人发布了一篇 e2e 帖子、我相信他通过测试确认了这一点、但我似乎找不到该帖子。) 有时会填充数据表中的最大限制、以便为我们提供更大的裕度、这可能是其中之一。

    下周初之前、我可能没有时间对此进行确认。 可以吗?

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobbi-San、您好!

    感谢您的评论。
    我将等待您的更新。
    感谢您的合作。

    此致、

    Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaede-San、

    明天我将尝试设置我的板、为您检查这是否一切正常、我明天就可以获得结果。

    很抱歉耽误你的时间。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaede-San、

    我刚刚完成了测量、这里是我找到的结果。

    我发送了0xAA 并测量了较低波特率下的低电平时间、测量值为42.77us:

    从该处、我将光标 B 从光标 A 移动到~42.77us、以测量停止位(仅1个停止位)。 然后、我将光标 A 从光标 B 所在的位置移动~42.77us、并查看我们是否低于42.77us。

    由此、我们可以看到 INT 触发器处于微秒范围内、并且低于我们规格的1波特率最大值。

    我也以更高的波特率重复此操作:

    从这里、我要说、我们的器件实际上根据波特率触发它的 INT、并且它应该一直少于1个波特率。 与 B 版本不同、它没有低于100ns 的异步最大时间。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobbi-San、

    感谢您的合作!

    我了解  到 TL16C752D 从停止到中断的延迟为1波特率(最大值)。

    对不起、请允许我再问几个问题。

    我的客户询问我存在以下现象。
    当我观察到 T16C752D D/S、p12发送时序的波形时、INT 输出了2个脉冲。

    *是否会发生类似的情况?
    *如果发生这种情况,原因是什么?
    *我应该向客户核实什么?

    此致、
    库多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的客户询问我存在以下现象。
    当我观察到 T16C752D D/S、p12发送时序的波形时、INT 输出了2个脉冲。

    *是否会发生类似的情况?

    您是否有发生这种情况的范围? 第一个脉冲和第二个脉冲之间的时间差是多少? PCB 上的 INT 迹线是否靠近任何其他快速边沿速率迹线?


    *如果发生这种情况,原因是什么?

    串扰是我最初的猜测、本质上是 PCB 布线中的寄生效应。 IER 寄存器的值是多少? 它们可能会为 INT 提供服务、而另一 INT 可能会同时跳闸。
    *我应该向客户核实什么?

    请参阅以上我的问题。

     

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobbi-San、

    感谢你的答复。
    很抱歉我迟到了。

    我已将您的评论发送给我的客户、但没有从客户返回反馈。
    收到反馈后、我会再次与您联系。

    此致、

    Kaede