This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP126:TS3DV642和 SN75DP126应用的一些问题

Guru**** 2833275 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642, SN75DP126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/822678/sn75dp126-some-problems-with-the-ts3dv642-and-sn75dp126-applications

器件型号:SN75DP126
Thread 中讨论的其他部件:TS3DV642Strike

大家好、

我们在 TS3DV642和 SN75DP126应用上有一些问题。
请遵循 TS3DV642和 SN75DP126应用的方框图。


目前发现、使用3D MARK11时、分辨率调整为1980 x 1080、"黑屏"将在运行一晚时出现、系统不会挂起。


请参阅“Task Manager (任务管理器)”信息。

关闭任务管理器文件后、系统仍将正常工作、但3D MARK11不再可用。
这是什么情况?

此致

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin

    请向我发送 SN75DP126和 TS3DV642原理图吗?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我已经给您发送了一封邮件,请检查。

    谢谢

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin

    DP 或 HDMI 路径有问题吗?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    请检查消息,谢谢

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin

    我看到了原理图、看起来不错、DP 还是 HDMI 路径出现了问题?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、将会发生 DP/HDMI。

    谢谢

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin

    该问题是通过其他解决方案还是仅通过此解决方案发生? 这一问题是否发生在其他显示器上、还是仅发生在一个特定的显示器上?

    您能否探测 DP126的 HPD_SOURCE 引脚(引脚19)、并在黑屏时查看其是否变为低电平?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我在其他平台上进行了测试、其他平台将不会出现在 ASUS PA248Q 24 (Coffee Lake)上
    和显示器使用 Acer 时、戴尔显示器不会出现问题、但是 Asus PA248Q 24和 Banq 也会出现问题。

    测量 DP126的 HPD_SOURCE 引脚(引脚19)、如红色标记

    在问题发生后测量以下波形(正常或异常结果相同)

    如果没有图片、请测量 C296 (DDI2_LANE3_DN)、没有信号仅为500mV 左右的电平

    (无论它是正常还是异常、只有一个电平500mV)

    什么是问题或兼容性问题、如何解释?

    谢谢

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin

    由于不同系统的行为不同、我认为这不是 DP126硬件问题。 查看 UL 基准网站:

    我在运行环路测试时遇到稳定性问题、并遇到有关显示分辨率变化的错误。

    虽然自定义选项卡中的循环切换框确实会禁用大多数防篡改检查、但在全屏模式下进行数小时循环测试时、如果某些后台应用程序在弹出窗口或任务栏通知时导致切换回桌面视图、则运行可能会中断。 3DMark 无法从这种显示模式更改中恢复。

    对于非常长的稳定性应力测试、我们建议使用窗口模式进行测试。 窗口模式不会被任务栏弹出窗口或来自后台应用程序的其他中断中断中断中断、只有实际的驱动程序崩溃或一般系统不稳定才会停止测试。 在循环测试的所有部分时、每个部分之间都有轻负载加载屏幕。 对于最大负载、将应力测试环路设置为循环测试的单个部分-例如、Fire Strike Game Test 1 -并且该环路将在没有负载屏幕的情况下连续运行。 请注意、循环时、运行永远不会产生分数。

    我们还建议从帮助选项卡中禁用扫描系统信息以进行循环测试-您无论如何都不会获得结果文件、因此收集硬件数据和在极长的循环中收集硬件监控数据集(温度、时钟频率等)几乎没有意义。 可能会非常大、以至于在理论上可能会导致稳定性问题。

    我也会针对他们的支持达到 UL 基准。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢 David 的大力支持。

    BRS

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    UL 基准测试是否有任何进展更新?

    谢谢

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin

    请联系 UL Benchmark 以获取软件更新支持。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如何联系 UL Benchmark 以获得软件更新支持?
    正在设计产品?
    或 TI?

    谢谢

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin

    请使用此链接 :https://benchmarks.ul.com/support

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、David

    BR、

    Kevin