This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:如何从 LXT972A 更换到 DP83848I/C/YB

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/821294/dp83848i-how-to-replace-from-lxt972a-to-dp83848i-c-yb

器件型号:DP83848I

各位专家、您好!

我的客户希望从 LXT972A 更换到 DP83848、并有如下问题。 您会回答这些问题吗?
客户正在使用 LXT972A 的 TXSLEW0/1。 客户想知道 DP83848对应的函数是什么。
2.客户希望显示 LED 的活动,由 CFG_LED (0)控制。 他只需要显示 RX 活动。 DP83848是否可以进行此设置?
3.对于 MII 隔离模式、数据表规定 DP83848将通过捆绑物理地址0进入 MII 隔离模式。 如果启动 DP83848、则客户应使用其他物理地址、或保持物理地址0、然后通过寄存器设置(BMCR 寄存器/位10)禁用 MII 隔离模式、我的理解是否正确?

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwara、

    客户是否愿意使用 DP83822? 它是我们用于10/100Mbps 以太网的较新器件。 对于 DP83848、我们有一个滚动文档 http://www.ti.com/lit/an/snla092b/snla092b.pdf 

    DP83848上没有压摆率控制。 我们是否知道客户计划如何使用它? 我们在新的10/100 PHY DP83822上具有压摆率控制。

    2、对于 DP83848、没有选择仅在 RX 上显示活动。 DP83822上也提供了此功能。

    正确、可以通过软件禁用 MII 隔离。

    此致

    Aniruddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Aniruddha-San、

    对于第1个问题、客户将压摆率设置为3ns。 T2.8.1的规格(数据表的 P14)为4ns (典型值)。 这是否适用于压摆率规格? 压摆率也由 IEEE802.3规范指定? 我找不到这样的规格。 客户不需要对其进行保养?

    DP83822可以从 LXT742A 替换吗? 如果是、您是否有像 snla092b 这样的翻转文档?

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Aniruddha-San、

    请就此提供您的意见吗?

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Aniruddha-San、

    请就此提供您的意见吗?

    > 对于第1个问题、客户将转换率设置为3ns。 T2.8.1的规格(数据表的 P14)为4ns (典型值)。 这是否适用于压摆率规格? 压摆率也由 IEEE802.3规范指定? 我找不到这样的规格。 客户不需要对其进行保养?

    >DP83822可以从 LXT742A 替换吗? 如果是、您是否有像 snla092b 这样的翻转文档?


    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwar-san、

    PMD 输出对遵循 IEEE 标准、客户无需对此加以注意。 如果满足 PHY 的设计要求、PHY 将在 PMD 对上输出正确的波形。

    DP83822可用于使用 LXT972A 的应用。 但是、我们没有 将 LXT972A 更改为 DP83822的翻转文档。

    此致

    Aniruddha