各位专家、您好!
我的客户希望从 LXT972A 更换到 DP83848、并有如下问题。 您会回答这些问题吗?
客户正在使用 LXT972A 的 TXSLEW0/1。 客户想知道 DP83848对应的函数是什么。
2.客户希望显示 LED 的活动,由 CFG_LED (0)控制。 他只需要显示 RX 活动。 DP83848是否可以进行此设置?
3.对于 MII 隔离模式、数据表规定 DP83848将通过捆绑物理地址0进入 MII 隔离模式。 如果启动 DP83848、则客户应使用其他物理地址、或保持物理地址0、然后通过寄存器设置(BMCR 寄存器/位10)禁用 MII 隔离模式、我的理解是否正确?
此致、
福吉瓦拉