您好!
我使用 DP83869EVM 评估板来评估介质转换器芯片、以实现100/1000Mbps 转换器的目标。 我知道如何在100M 到1G 之间切换,但我不知道3个 LED 是如何工作的。 我真的需要有关它的信息。
您可以在此处找到我在1Gbps 介质转换器中的配置:
1) 1) 当流量高于10Mbps 时、为什么黄色 LED 仍处于通电状态? 是否有实现闪烁的解决方案?
2) 关于红色 LED、左侧的 LED 标记(丝印)为链接、右侧的 LED 标记为1000BT 链接。
在数据表第47/126页中、它说:
• 在1000Mbps 媒体转换器模式下、链路 LED 对应于铜缆接口上的1000M 链路。 如果链路速度发生变化、则无法使用链路 LED。
• 在100Mbps 媒体转换器模式下、链路 LED 对应于铜缆接口上的100m 链路。 如果链路速度发生变化、则无法使用链路 LED。
因此、我想知道丝网是否为 false、因为1000BT (1000 Base-T =铜质链路)。 我认为这些 LED 之间的标记是反转的、对吧?
3) 3)另一个问题、SFP 是否可以有一个活动 LED、铜活动是否可以有一个第二个 LED? 这2个 LED 当然需要交通灯闪烁。
谢谢,
BR
Alex