This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869EVM:LED 行为

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/820009/dp83869evm-led-behavior

器件型号:DP83869EVM

您好!

我使用 DP83869EVM 评估板来评估介质转换器芯片、以实现100/1000Mbps 转换器的目标。 我知道如何在100M 到1G 之间切换,但我不知道3个 LED 是如何工作的。 我真的需要有关它的信息。

您可以在此处找到我在1Gbps 介质转换器中的配置:

 

1) 1)     当流量高于10Mbps 时、为什么黄色 LED 仍处于通电状态? 是否有实现闪烁的解决方案?

2)     关于红色 LED、左侧的 LED 标记(丝印)为链接、右侧的 LED 标记为1000BT 链接

 在数据表第47/126页中、它说:

•    在1000Mbps 媒体转换器模式下、链路 LED 对应于铜缆接口上的1000M 链路。 如果链路速度发生变化、则无法使用链路 LED。

•    在100Mbps 媒体转换器模式下、链路 LED 对应于铜缆接口上的100m 链路。 如果链路速度发生变化、则无法使用链路 LED。

因此、我想知道丝网是否为 false、因为1000BT (1000 Base-T =铜质链路)。 我认为这些 LED 之间的标记是反转的、对吧?

 

3)     3)另一个问题、SFP 是否可以有一个活动 LED、铜活动是否可以有一个第二个 LED? 这2个 LED 当然需要交通灯闪烁。

谢谢,

BR

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您可以使用寄存器0x18和0x19更改 LED 的功能。 数据表中提供了详细说明。 如有其他问题、我将在周三之前回复您。  

    此致

    Aniruddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aniruddha、

    我忘记在这篇文章中说过、我的转换器不会有任何控制器、因此将来无法更改寄存器。

    没有 µC 解决方案?

    我的第二个问题是什么?

    谢谢、

    BR

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Aniruddha、

    有新消息吗? 请在这里提供帮助吗?

    非常感谢您的参与。

    此致、

    马同西亚诺。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有解决方案? 我真的需要这些信息才能继续。 由于这个问题、我的项目处于待机状态...

    谢谢你

    BR

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队、

    请尽快回答。 情况紧急。

    谢谢、

    马同西亚诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    丝绸屏幕是根据铜缆以太网模式创建的。 "链接"表示任何类型的链接:10、100或1000Mbps。 "1000BT_Link"仅用于指示1000Base-T 下面是铜缆以太网的真值表

    "Link" LED '1000BT_link' LED 结果
    关闭 关闭 无链接
    打开 关闭 10M 或100M 链路
    关闭 打开 不适用
    打开 打开 1000m 链路

    默认情况下、LED_0引脚上的链路指示功能是专用的。 这可以通过软件设置进行更改。 数据表第47页上的注释针对链路 LED、在本例中这意味着 LED_0。  

    遗憾的是、没有软件配置、就无法更改默认 LED 功能。 如果 LED 引脚上需要任何其他默认功能、则 uC 必须更改寄存器设置。

    此致

    Aniruddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 我将找到另一种控制 LED 的解决方案。

    我对引脚电源还有另一个问题。 在数据表(第5、6和7页)中、一些引脚具有有关电压域的信息、例如以 VDDIO 电压为基准的 LED_0引脚。 其他人呢? 在 MDIO 引脚说明中、该引脚必须通过1.5k Ω 电阻上拉、但电压是多少?

    您能否确认所有 IO (LED、INT_N、RESET_N、MDIO/MDC、MII 引脚、 JTAG 引脚)以 VDDIO 电源为基准?

    谢谢你

    BR

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    是的、IO 引脚位于 VDDIO 域中。

    此致

    Aniruddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aniruddha、

    感谢您的回复!

    BR

    Alex