Other Parts Discussed in Thread: DS90C187
您好、DS90C187的 VOS 输出范围最小为0.8V、典型值为0.9V、最大值为1.0V、 但是、我们的 LCD 供应商要求 LVDS 信号遵循以下规格、DS90C187 输出似乎可以满足 LCD 规格、但 VOS 除外、请告知连接此 LCD 是否真的需要考虑这一点? 顺便说一下、我看到不同的 LCD 供应商在 VOS 上要求不同、有些供应商可以达到0.7V 最小值和1.2V 最大值、您对此有没有经验、为什么不同 LCD 的 VOS 范围不同、LVDS 标准中是否有标准电压电平范围?