This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C187:Vos 输出范围

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C187

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/825215/ds90c187-vos-output-range

器件型号:DS90C187

您好、DS90C187的 VOS 输出范围最小为0.8V、典型值为0.9V、最大值为1.0V、 但是、我们的 LCD 供应商要求 LVDS 信号遵循以下规格、DS90C187 输出似乎可以满足 LCD 规格、但 VOS 除外、请告知连接此 LCD 是否真的需要考虑这一点? 顺便说一下、我看到不同的 LCD 供应商在 VOS 上要求不同、有些供应商可以达到0.7V 最小值和1.2V 最大值、您对此有没有经验、为什么不同 LCD 的 VOS 范围不同、LVDS 标准中是否有标准电压电平范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、是的

    是的、这符合 c187的 Vos 规格。 以 d/s 清晰地显示为0.9V (典型值)、这是最初的设计。

    您可以尝试具有~1.2V 共模电压输出的 C189。 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ds90c189-q1.pdf

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    由于 C189的输出最小值为1.09V、略低于 LCD 规格1.125V、您能否推荐更适合 LCD 要求的备选方案? (1.8V 输入、仍需要单输入双输出模式)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LF、

    很抱歉、我们建议您仅将 C189用于您的应用。 Vos 典型值 1.2V、最小值为1.09V。 如您所知、典型值 LVDS 标准的 Vos 也是1.2V、但也随最小值和最大值的变化而变化。 如果您严重关注 VOS、我建议您设计一个交流耦合电路。

    此致、

    Steven