Other Parts Discussed in Thread: DP83822HF, TIDA-00928
主题中讨论的其他器件:DP83822HF、 TIDA-00928
您好:
我对 DP83822有几个问题。
i>最新的 Dp83822hf 产品说明书2019版式, VDDIO 和 AVD 都可以使用1.8V,而 AVD 的旧版本只能使用3.3V,如何选择 AVD。
i>I use TIDA-00928 reference to desing the 83822,I want to use 100Base-FX mode with AFBR5803z model ,regarding for COL signal bootstrap,from the bootstrap table,should config with mode 2,or 3, 但在 TIDA-00928中 ,如果 此配置正常,则使用470欧姆和 LED 的2K 通信灯连接到 GND。 LED 的含义是什么?
III>当配置 RX-ER 为13K 和1.96K 时,LED_1将作为信号检测并为低电平有效,它是数字信号,但如果可以直接驱动83822 LED_1,则 AFBR 5803 SD 输出为 PECL。
注意事项
Jonathan