This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:DP83822用于 FX

Guru**** 2757335 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822HF, TIDA-00928

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/820437/dp83822if-dp83822-use-for-fx

器件型号:DP83822IF
主题中讨论的其他器件:DP83822HFTIDA-00928

您好:

    我对 DP83822有几个问题。

     i>最新的 Dp83822hf 产品说明书2019版式, VDDIO 和 AVD 都可以使用1.8V,而 AVD 的旧版本只能使用3.3V,如何选择 AVD。  

     i>I use TIDA-00928 reference to desing the 83822,I want to use 100Base-FX mode with AFBR5803z model ,regarding for COL signal bootstrap,from the bootstrap table,should config with mode 2,or 3, 但在 TIDA-00928中 ,如果 此配置正常,则使用470欧姆和 LED 的2K 通信灯连接到 GND。  LED 的含义是什么?

    III>当配置 RX-ER 为13K 和1.96K 时,LED_1将作为信号检测并为低电平有效,它是数字信号,但如果可以直接驱动83822 LED_1,则 AFBR 5803 SD 输出为 PECL。

注意事项

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    i>是的、DP83822可支持3.3V 和1.8V 的 AVD 电压。 您可以使用任一电压电平。 请注意 、模拟电源(AVD)和磁性中心抽头必须处于相同的电位。

    i>COL 引脚可用作 GPIO2、也可用作 LED。 如果您不想将其用作 LED、则不要遵循 TIDA-00928的原理图。 您只需将其设置为模式2或模式3即可启用光纤模式。

    III>LED_1引脚为 CMOS。 为了从 PECL 转换到 CMOS、您需要一个缓冲器。 您可以选择支持 CMOS 信号检测输出的其他光纤收发器。 DP83822可与额定用于100Base-FX 以太网的 SFF 和 SFP 收发器配合使用。

    此致

    Aniruddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

        明白了,谢谢

             有关自举的另一个问题。 我设计为采用 RGMII 的 FX 模式,所以我配置为 COL Mdoe 3,RH=6.2K,RL=1.96K,RX_ER 作为模式 2 ,RH=13.3K,RL=1.96K,RX_DV 作为模式1,感谢表示没有 RH 和没有 RL。

       对我的套件来说是否合适? 但请参阅一些 E2E 问题,您建议从83822数据表中将 RX_ER 设置为模式4,这意味着 SD_DIS 是禁用的,所以这是正确的。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您需要使用 RGMII 的 FX、则 RX_ER 应为模式3以启用 RGMII 和 SD_EN。 请参阅 TI.com 上的最新数据表。 第48页的自举表已更新、因为出现错误。 RX_ER 自举为"SD_EN"

    COL 作为模式3、 RX_DV 作为模式1是可以的。

    此致

    Aniruddha