Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI402
大家好、
我想使用 TI DS80PCI402中继器器件。
您能不能检查(在数据表中找不到)所需的 EEPROM 大小(以及其他重要参数)是多少,如果可能,建议使用器件。
我可以使用系统中已定义的 AT24C02器件吗?
谢谢、
Shlomi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI402
大家好、
我想使用 TI DS80PCI402中继器器件。
您能不能检查(在数据表中找不到)所需的 EEPROM 大小(以及其他重要参数)是多少,如果可能,建议使用器件。
我可以使用系统中已定义的 AT24C02器件吗?
谢谢、
Shlomi
您好、Shlomi、
AT24C02肯定会起作用。 通常建议用于此类应用。
我们建议选择支持1MHz 工作频率的各种 EEPROM。
有关 EEPROM 编程和映像格式的更多信息、请参阅以下应用手册。
此致、
Lee
您好、Lee、
如果没有 DEM 控制、则表示在此模式下(RATE = R)、去加重 DIP 开关的更改根本不起作用。
谢谢、
Shlomi
您好、Shlomi、
ENSMB 引脚仅使用3个电平。 0 =引脚控制、浮点= EEPROM 配置、1 = SMBus 控制。 EEPROM 配置完成后、DS80PCI402还将接受 SMBus 寄存器读/写命令。
2.我不建议在没有 DEM 控制的情况下使用。 在某些情况下、通过包含少量 DEM 对信号进行优化。 1.5dB 或-3.5dB。 在 PCIe 应用中、我不建议超过-3.5dB。
RATE 引脚= R 不应允许输出端出现 DEM 变化。 出于上述第2项的原因、我不建议使用此设置。
此致、
Lee
您好、Lee、
随附的 DS80PCI402SQE/NOPB 原理图是否可以查看?
谢谢、
Shlomi