This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI402:DS80PCI402 EEPROM 要求

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/821466/ds80pci402-ds80pci402-eeprom-requirements

器件型号:DS80PCI402

大家好、

想使用 TI DS80PCI402中继器器件。

 

您能不能检查(在数据表中找不到)所需的 EEPROM 大小(以及其他重要参数)是多少,如果可能,建议使用器件。

 

我可以使用系统中已定义的 AT24C02器件吗?

 

谢谢、

Shlomi

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    AT24C02肯定会起作用。  通常建议用于此类应用。

    我们建议选择支持1MHz 工作频率的各种 EEPROM。

    有关 EEPROM 编程和映像格式的更多信息、请参阅以下应用手册。

    www.ti.com/.../snla228.pdf

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

     

    1. 在 DS80PCI402的 EVK 中、有一个选项可将该引脚设置为 R MODE (20K 至 GND)、但在数据表中未提及 ENSMB = R MODE (仅 ENSMB = 0或 ENSMB = 1)是否需要支持此选项
    2. 关于速率引脚:

    如果没有 DEM 控制、则表示在此模式下(RATE = R)、去加重 DIP 开关的更改根本不起作用。

    谢谢、

    Shlomi

     

    e2e.ti.com/.../DS80PCI402-SW9.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    ENSMB 引脚仅使用3个电平。  0 =引脚控制、浮点= EEPROM 配置、1 = SMBus 控制。  EEPROM 配置完成后、DS80PCI402还将接受 SMBus 寄存器读/写命令。

    2.我不建议在没有 DEM 控制的情况下使用。  在某些情况下、通过包含少量 DEM 对信号进行优化。  1.5dB 或-3.5dB。  在 PCIe 应用中、我不建议超过-3.5dB。

    RATE 引脚= R 不应允许输出端出现 DEM 变化。  出于上述第2项的原因、我不建议使用此设置。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    随附的 DS80PCI402SQE/NOPB 原理图是否可以查看?

    谢谢、

    Shlomi

    e2e.ti.com/.../PCIE_5F00_REDRIVER.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    原理图看起来不错。  所有配置引脚都有相应的选项。

    我看到的唯一问题是软件? 连接到 SD_TH 网络的组件。  不需要添加交换机。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    由于 Shlomi 是假期的 OOO、我将继续、请在下面找到客户的回答:

    1. 关于下文问题1;

    您能批准 ENSMB 不需要第四级选项(R = 20K 至 GND)吗

    1. 需要支持 LPBK 引脚的第四级选项(R = 20K 至 GND)(在 EVK 中支持)
    2. 确实需要支持 RATE 引脚的四级选项(‘1’= 1K 至 VDD)(它在 EVK 中受支持,并根据数据表保留)

    请提前告知我们、谢谢。

    平路机、

    Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shai、

    常规系统中不需要"保留"选项。  EVK 只是为了包含所有选项而构建的。

    此致、

    Lee