This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:SN65DSI83测试模式设置

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/825019/sn65dsi83-sn65dsi83-test-pattern-setting

器件型号:SN65DSI83
主题中讨论的其他器件: DSI 调谐器

我正在测试 SN65DSI83。
我无法确定 DSI 信号和 LVDS 信号之间的问题是什么、因此我想先测试 LVDS。
是否可以在没有 DSI 信号的情况下生成测试图形?

我在此附上了 DSI 调谐器屏幕截图。
请注意、可控制 REFCLK (当前为30MHz 输入)。

我像上面的图片一样设置它、但图像不会输出。

LCD 面板信息。

e2e.ti.com/.../070NL01_5F00_110217_5F00_SPEC_5F00_LTN.pdf

此外...
我使用基于 Linux 的 JetsonTX2 (Nvidia)。
是否有关于如何添加和使用 SN65DSI83的材料?


请回答我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoon、

    是的、您可以在没有 DSI 信号的情况下生成测试图形。 您只需单击第一个窗口中的"Test Pattern (测试图案)"复选框、然后生成设置。  

    您可能没有获得任何图像输出、因为您的 DSI 时钟设置太慢。 您将 DSI CLK 设置为60MHz、但它需要180MHz 才能满足线路时间要求。 所需 DSI CLK 的等式是本应用手册 中的等式(2):http://www.ti.com/lit/an/slla356/slla356.pdf 

    还请确保您遵循数据表中列出的初始化序列、并且处理器的 DSI 输出与您输入到 DSI 调谐器的设置相匹配。  

    以下是一些供您参考的其他培训视频:

    https://training.ti.com/configuring-sn65dsi8x-single-channel-dsi-single-link-lvds-operation

    https://training.ti.com/troubleshooting-tips-sn65dsi8x-mipi-dsi-lvds-bridges

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。


    我能否只单击"Test Pattern (测试图案)"复选框?
    单独的测试图形设置不会显示屏幕。(无 LVDS 信号。)
    我是否需要修复另一个部件?


    没有 DSI 信号。
    我想先检查 LCD 面板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现了测试模式不起作用的原因。
    寄存器0x0d 必须设置为"1"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoon、

    是的、DSI 调谐器设置不会将0x0D 设置为1、因为必须根据数据表中列出的初始化序列启用 PLL。

    此致、

    I.K.