主题中讨论的其他器件: DSI 调谐器
我正在测试 SN65DSI83。
我无法确定 DSI 信号和 LVDS 信号之间的问题是什么、因此我想先测试 LVDS。
是否可以在没有 DSI 信号的情况下生成测试图形?
我在此附上了 DSI 调谐器屏幕截图。
请注意、可控制 REFCLK (当前为30MHz 输入)。
我像上面的图片一样设置它、但图像不会输出。
LCD 面板信息。
e2e.ti.com/.../070NL01_5F00_110217_5F00_SPEC_5F00_LTN.pdf
此外...
我使用基于 Linux 的 JetsonTX2 (Nvidia)。
是否有关于如何添加和使用 SN65DSI83的材料?
请回答我的问题。