This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:10/100Mbps 的 RGMII 和 MII 延迟

Guru**** 2455520 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/833504/dp83867ir-rgmii-and-mii-latency-for-10-100mbps

器件型号:DP83867IR
主题中讨论的其他器件:DP83869DP83869HM

您好!  

您能告诉我10/100Mbps 的 RGMII 和 MII 延迟吗?

(数据表显示了 RGMII 的延迟、但其延迟为1000Mbps。)

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata-San、

    请参阅以下应用手册、了解100M 下的 DP83867延迟。

    http://www.ti.com/lit/an/snla240a/snla240a.pdf

    此致、

    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、欢迎您的到来、

    感谢您的支持。 您能告诉我客户的其他问题吗?

    DP83867和 DP83869的抖动:应用手册(snla240)支持延迟,但不支持抖动。 请分享抖动信息。

    2.客户希望使用千兆位以太网 PHY 进行100Base-TX 和1000Base-T、具体取决于应用需求。 他希望在同一电路板上切换 MII (用于100Base-TX)和 RGMII (用于1000Base-T)。 我听说 DP83867可以通过外部原理图实现它、而 DP83869也可以通过软件实现它。

    请告诉我如何实现它吗?

    3.客户考虑降低100Base-T 的延迟 他找到了 RGMII_AF_BYPASS_EN、FAST_RX_DV 和 LOW_RETAIN_10_100_EN。 它们是否有助于降低延迟? 使用这些器件是否存在任何问题?

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata-San、

    1. 无法在示波器上解码1000m 的信号,延迟测量是针对往返进行的,因此很难测量抖动。

    2、  我建议使用 DP83869HM 为 MII 和 RGMII 配置相同的电路板。 MII 和 RGMII 引脚在同一引脚上进行多路复用、无需更改电路板。 它具有用于在两个时钟之间切换的寄存器配置。 请参考寄存器: OP_MODE_DECODE 寄存器字段说明、0x1DF、位[5]。 并执行软 复位。

    不过、这些可被使用、它要求 MAC 和 PHY 时钟同步并且使用相同的源来避免 ppm 差异。

    与竞争产品相比、RGMII 至1000M 的 DP83869/DP83867延迟和 RGMII 至100M 的延迟是最低的。

    此致、

    GET

    此致、

    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geet、

    非常感谢您的支持。

    对于#2、
    您能否告诉我如何通过外部电路实现 DP83867? 我想比较 DP83869和 DP83867之间的总成本和布局尺寸吗?

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请支持此问题吗?

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata-San、

    DP83867和 DP83869上所需的外部组件相似、不应影响 BOM 成本。

    有关 DP83869和 DP83867的实现、请参阅相应的 EVM 原理图和数据表的应用部分。

    此致、

    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    geet -san、

    您的回复是:
    > DP83867和 DP83869所需的外部组件相似,不影响 BOM 成本。
    这是否意味着 DP83867可以 使用软件(通过设置电阻器?)切换 MII (对于100Base-TX)和 RGMII (对于1000Base-T)
    不需要其他原理图?

    我听说 DP83867需要额外的电路、例如1000Base-T 的附加时钟 但如果您的回复正确、则信息不正确。

    请支持此主题吗? 因为它是非常重要的信息。

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Geet -San、Team、

    我还有其他有关延迟的问题。 应用手册(snla240a)介绍了传输延迟和接收延迟。 它们似乎是典型值。 客户希望知道延迟的最大值和最小值。 您能否提供此项的最大值/最小值数据? 还是用户可以将信息用作最大值?

    此致、
    Nagata。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DP83869可以从进行切换  

    MII 至100M -> RGMII -> 1000M、无需任何电路板更改。

    DP83867仅在64引脚封装型号中支持 MII。

    此致、

    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata-San、

    如上所述、一些测量要求对 MDI 线路上的信号进行手动解码、而实际无法进行最大测量。

    此致、

    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Geet -San、

    1。
    您的注释中  

    >DP83867 仅在64引脚封装型号中支持 MII。

    I beliver DP83867支持1000Mbps 的 RGMII。 我在时钟中搜索关系、如下所示。

    DP83867:
    100BASE-TX MII、TX_CLK=25MHz、RX_CLK=25MHz
    1000BASE-T RGMII、GTX_CLK=125MHz、RX_CLK=125MHz

    DP83869:
    100Base-TX MII、GTX_CLK/TX_CLK = 25MHz、RX_CLK = 25MHz?
    1000BASE-T RGMII、GTX_CLK/TX_CLK = 125MHz、RX_CLK = 125MHz

    DP83869和 DP83867之间的唯一硬件差异吗? 还有其他区别吗?

    2.  

    客户应获得最大延迟以准备客户固件并修复其规格。 我知道最大延迟值不能是保险值、但您可以手动测量它吗? 它应该对参考值有用吗?

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺锡克-圣、您好!

    在您转到离线讨论时关闭此主题。

    此致、

    GET