主题中讨论的其他器件:DP83869、 DP83869HM
您好!
您能告诉我10/100Mbps 的 RGMII 和 MII 延迟吗?
(数据表显示了 RGMII 的延迟、但其延迟为1000Mbps。)
此致、
Nagata。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Nagata-San、
请参阅以下应用手册、了解100M 下的 DP83867延迟。
http://www.ti.com/lit/an/snla240a/snla240a.pdf
此致、
GET
大家好、欢迎您的到来、
感谢您的支持。 您能告诉我客户的其他问题吗?
DP83867和 DP83869的抖动:应用手册(snla240)支持延迟,但不支持抖动。 请分享抖动信息。
2.客户希望使用千兆位以太网 PHY 进行100Base-TX 和1000Base-T、具体取决于应用需求。 他希望在同一电路板上切换 MII (用于100Base-TX)和 RGMII (用于1000Base-T)。 我听说 DP83867可以通过外部原理图实现它、而 DP83869也可以通过软件实现它。
请告诉我如何实现它吗?
3.客户考虑降低100Base-T 的延迟 他找到了 RGMII_AF_BYPASS_EN、FAST_RX_DV 和 LOW_RETAIN_10_100_EN。 它们是否有助于降低延迟? 使用这些器件是否存在任何问题?
此致、
Nagata。
您好、Nagata-San、
1. 无法在示波器上解码1000m 的信号,延迟测量是针对往返进行的,因此很难测量抖动。
2、 我建议使用 DP83869HM 为 MII 和 RGMII 配置相同的电路板。 MII 和 RGMII 引脚在同一引脚上进行多路复用、无需更改电路板。 它具有用于在两个时钟之间切换的寄存器配置。 请参考寄存器: OP_MODE_DECODE 寄存器字段说明、0x1DF、位[5]。 并执行软 复位。
不过、这些可被使用、它要求 MAC 和 PHY 时钟同步并且使用相同的源来避免 ppm 差异。
与竞争产品相比、RGMII 至1000M 的 DP83869/DP83867延迟和 RGMII 至100M 的延迟是最低的。
此致、
GET
此致、
GET
geet -san、
您的回复是:
> DP83867和 DP83869所需的外部组件相似,不影响 BOM 成本。
这是否意味着 DP83867可以 使用软件(通过设置电阻器?)切换 MII (对于100Base-TX)和 RGMII (对于1000Base-T)
不需要其他原理图?
我听说 DP83867需要额外的电路、例如1000Base-T 的附加时钟 但如果您的回复正确、则信息不正确。
请支持此主题吗? 因为它是非常重要的信息。
此致、
Nagata。
大家好、Geet -San、
1。
您的注释中
>DP83867 仅在64引脚封装型号中支持 MII。
I beliver DP83867支持1000Mbps 的 RGMII。 我在时钟中搜索关系、如下所示。
DP83867:
100BASE-TX MII、TX_CLK=25MHz、RX_CLK=25MHz
1000BASE-T RGMII、GTX_CLK=125MHz、RX_CLK=125MHz
DP83869:
100Base-TX MII、GTX_CLK/TX_CLK = 25MHz、RX_CLK = 25MHz?
1000BASE-T RGMII、GTX_CLK/TX_CLK = 125MHz、RX_CLK = 125MHz
DP83869和 DP83867之间的唯一硬件差异吗? 还有其他区别吗?
2.
客户应获得最大延迟以准备客户固件并修复其规格。 我知道最大延迟值不能是保险值、但您可以手动测量它吗? 它应该对参考值有用吗?
此致、
Nagata。