Other Parts Discussed in Thread: SN75LVCP600
您好!
我有一个玉米饼。 SN75LVCP600具有牵引输入:
- 德语
- DE = 0 à-0dB 去加重功能
- DE = 1 à-1.4dB 去加重功能
- 均衡
- EQ = 0 à+7dB
- EQ = 1 à+14dB
数据表显示了布线长度和 IC 设置的某种组合。 遗憾的是、对于 DE=0和 EQ =1、情况并非如此。 原因是什么?
如果 EQ = 0或1、合规性测量不会显示差异(请参阅下图)。 稍微增加一点增益将有助于不会撞到眼睛。
此致、Xaver