This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:DP83867ISRGZ 器件 RX CLK 和数据不能正确来自器件

Guru**** 2885260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/834241/dp83867is-dp83867isrgz-device-rx-clk-and-data-are-not-coming-properly-from-the-devices

器件型号:DP83867IS

DP83867ISRGZ 器件 VDDIO 设置为1.8V、并在引脚 32、33、34、35和36处捕获波形。   观察到波形具有更多的振铃、VOL 似乎已移至0.5V 左右。 但是、根据数据表、VOL 应仅为0.2V。 请参阅随附的波形。

请帮助我们获得正确的波形、并帮助我们提高 RX 信号驱动强度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您要在哪个点测量波形? 它应在灌电流侧进行测量。

    对于直流电压偏移漂移,您是否也会看到其他引脚上的偏移? 如果是、则电路板上的某个东西会导致接地漂移。

    此致、
    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面是灌电流侧捕获的波形、这甚至比拉电流侧更糟糕。 所有信号均以带状线模式进行路由、并使用实心接地层。  

    DP83867 RX 信号是否具有任何可配置的驱动强度,或者是否有任何方法可以提高 RX 信号的驱动强度? 因为波形似乎是 PHY 没有足够的驱动强度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Vol 的器件规格基于 char 数据。 您需要查看电路板以查看导致移位的原因。

    此致、

    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已经检查了我们的终端的所有可能性、 请分享一件事、它是否具有针对 RX 线路的可配置驱动强度。  

    如果您想了解有关电路板的任何具体详细信息、我们随时准备为您提供。

    此致、

    卡纳蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karnati、

    FPGA 端的 VIL 和 VIH 是什么?

    如果您使用3V3 VDDIO, 您看到的电压(VOH、VOL)电平是多少?

    此致、
    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我要关闭此主题。 如果您需要进一步的帮助、请打开新主题并提供对此主题的引用。

     

    此致、

    GET