This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:DP83869HM

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/834158/dp83869hm-dp83869hm

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件: MSP430F5529

您好,

使用此收发器进行介质转换。

ATSAMD10C14A 作为 MCU  

这里无法从器件获得400kHz 时钟的响应。

在我尝试提供内部8MHz 时钟但仅接收2MHz 输出时,您能建议时钟频率以及如何调整时钟频率。

并建议建立通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DP83869HM 支持高达24MHz 的 MDC 时钟频率。  

    我建议从 TI 提供的 USB-MDIO 工具开始、稍后您可以转到自己的实施方案。

    您可以将以下工具与单独的 MSP430F5529 LaunchPad 配合使用、也可以购买 DP83869HM、它附带板载 MSP430来对 MDC/MDIO 进行编程。

    http://www.ti.com/tool/USB-2-MDIO

    此致、
    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet、您好!

    我们使用 Launchpad 进行了检查,但无法获取设备的 PHY- ID,它显示设备未在 USB-MDIO 工具中连接。

    使用 MDIO 和 MDC 创建通信的任何其他解决方案或方法。

    此致,

    Kaavya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaavya、

    -您是否在 PC 上看到两个 MSP 端口?

    -您使用应用程序端口来连接 USB-MDIO?

    -如果您按“读取”,是否可以检查 MDC 时钟和 MDIO 数据线在示波器上的切换?

    此致、
    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet、您好!

    仍面临同样的问题无法解决。

    未获得任何输出,我尝试使用应用程序端口和接口端口。

    请向我推荐此解决方案的任何其他解决方案。

    此致,

    卡维亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请测试并确认以上问题。

    此致、

    GET