Other Parts Discussed in Thread: TVP7002, THS8200, THS8200-EP
主题中讨论的其他器件:TVP7002、 THS8200、
大家好、
我有一位客户询问 有关黑色突发信号的问题、该信号在活动区域中将没有数据(黑色)。 他问他们是否可以将像素数据总线接地并仅驱动同步信号(HSYNC、VSYNC、FID)并在从模式下使用该器件?
非常感谢您的参与
-Mark
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TVP7002, THS8200, THS8200-EP
大家好、
我有一位客户询问 有关黑色突发信号的问题、该信号在活动区域中将没有数据(黑色)。 他问他们是否可以将像素数据总线接地并仅驱动同步信号(HSYNC、VSYNC、FID)并在从模式下使用该器件?
非常感谢您的参与
-Mark
您好、Steve、
感谢您再次回答此问题。
我们希望从 THS 中生成一个 Genlock 信号。 Genlock 是一个同步信号、它是一个黑色突发信号或三电平信号、其中没有视频数据。
由于某些限制、我们不希望在像素数据总线上驱动任何数据、并且希望将其保持接地。
如果像素总线保持接地、THS 可以生成静态图像、前提是外部同步信号正确嵌入到输出信号中。
希望我已消除对我们的要求的怀疑。
沙巴兹 VS
TVP7002产品页面包含一些可能有所帮助的开发文件。
在 zip 文件 TVP7002 + THS8200 EVM 套件设置(修订版 A)中 、有一些"命令"文件可用作如何在不同模式下配置 THS8200的指南。
此致、
Steve