This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS8200-EP:黑色突发信号同步发生器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TVP7002, THS8200, THS8200-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/833138/ths8200-ep-black-burst-signal-sync-generator

器件型号:THS8200-EP
主题中讨论的其他器件:TVP7002THS8200

大家好、  

我有一位客户询问 有关黑色突发信号的问题、该信号在活动区域中将没有数据(黑色)。 他问他们是否可以将像素数据总线接地并仅驱动同步信号(HSYNC、VSYNC、FID)并在从模式下使用该器件?

非常感谢您的参与

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    在该器件上剩下的专业知识非常少。

    我将研究并查看我是否可以提供答案。

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    很抱歉耽误你的回复、但我已离开办公室。

    我不确定我是否完全理解客户的要求?

    当数字数据输入连接到低电平时、THS 将输出静态图像(颜色取决于 THS 的配置方式)。

    没关系。

    他们实际上在尝试实现什么目标?

    BR、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您再次回答此问题。  

    我们希望从 THS 中生成一个 Genlock 信号。 Genlock 是一个同步信号、它是一个黑色突发信号或三电平信号、其中没有视频数据。

    由于某些限制、我们不希望在像素数据总线上驱动任何数据、并且希望将其保持接地。

    如果像素总线保持接地、THS 可以生成静态图像、前提是外部同步信号正确嵌入到输出信号中。

    希望我已消除对我们的要求的怀疑。

    沙巴兹 VS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您只需要同步、则修复数据输入是完全可以的。

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    是的、基于外部同步输入生成的同步是我们唯一需要的东西。

    此外、在进行此设置时、如果您可以共享任何其他详细信息和要求(如果有)、这将非常有用。

    此致、

    Shahbaz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TVP7002产品页面包含一些可能有所帮助的开发文件。

    在 zip 文件 TVP7002 + THS8200 EVM 套件设置(修订版 A)中 、有一些"命令"文件可用作如何在不同模式下配置 THS8200的指南。

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Steve、

    非常感谢您的支持。 我将查看这些文件、并在遇到任何查询时返回。

    此致、

    Shahbaz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我正在寻找 THS8200-EP 的参考原理图。

    您能否共享参考原理图?  

    TVP7002+THS8200评估套件的原理图是否可供下载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来原理图不是通过再搜索 TI.com 直接提供的、但具有讽刺意味的是、通过 Google 搜索 TVP7002 EVM 返回到 TI.com 的链接(转到图!!)

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Steve。

    现在、这是具有讽刺意味的、令人惊叹的。 我将提及本文件。

    此致

    Shahbaz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Steve。

    Shahbaz、

    我要将其标记为 Resolved (已解决)。

    如果还有其他问题、您仍可以重新发布、它将重新打开该主题。  (如果未锁定)。

    如果已锁定、您可以提出相关问题。

    请单击"此已解决的我的问题"

    谢谢、

    涉水