请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB1210 您好!
我们尝试使用 TUSB1210替换 USB3320、但客户系统中的 ULPI 为3.3V。
我们能否添加电平转换器来克服电压不兼容问题?
如果是、建议使用哪种电平转换器?
ULPI 的 IO 类型是什么、它是推挽式还是开漏或其他什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.