This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:我们是否可以使用 TUSB1210+电平转换器来实现3.3V ULPI?

Guru**** 2540280 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/834882/tusb1210-can-we-use-tusb1210-level-shifter-to-achieve-3-3v-ulpi

器件型号:TUSB1210

您好!

我们尝试使用 TUSB1210替换 USB3320、但客户系统中的 ULPI 为3.3V。

我们能否添加电平转换器来克服电压不兼容问题?

如果是、建议使用哪种电平转换器?

ULPI 的 IO 类型是什么、它是推挽式还是开漏或其他什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确保您可以使用电平转换器。

    ULPI 正常的 CMOS IO、我可以根据需要发送 IO 文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    请将其发送给我、谢谢。

    howard-zou@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发送到您的电子邮件。