This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR820:客户是否可以将该器件用于单通道 PCIe、双通道 SATA 器件?

Guru**** 2382630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/832222/ds125br820-whether-the-customer-can-use-the-device-for-1-channel-pcie-2-channel-sata-in-one-device

器件型号:DS125BR820

大家好、

客户是否可以在一个器件中将该器件用于单通道 PCIe、双通道 SATA? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    是的、该器件可以混合使用 PCIe 和 SATA。  RXDET 配置应遵循 PCIe 要求。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    如何设置 配置? PCIe 通道是 RXDET 是 R 还是 F? 其他设置是否为 SATA? 谢谢。

    PWDN

    RXDET

    SMBus 寄存位

    0

    R

    01

    0

    F

    10.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    将 RXDET 设置为默认电平(浮点)。  如果使用 SMBus 或 EEPROM 对器件进行编程、则可以单独设置每个通道、但 SAS/SATA 不需要、因为它将与 RXDET = F 配合使用

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    您能否以   单通道 PCIe、 单通道 SATA  为例与共享配置? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克:

       李承烨将于下周返职。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    PWDN = 0

    RXDET =悬空

    RESEVERED1 =悬空

    RESERVED2 = 0

    RESERVED3 = 0

    SD_TH =悬空

    VDD_SEL = 0表示3.3V VIN 运行

    VDD_SEL = 2.5V 外部稳压器运行时的悬空

    根据需要设置 EQ 和 VOD 以实现最佳信令、通常为:

    EQA = EQB =悬空或1

    VODA1/VODB1 = 0

    VODA0/VODB0 = 1