This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:TFP410 HDMI 显示屏

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP410, TPD12S521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/833627/tfp410-tfp410-hdmi-display

器件型号:TFP410
主题中讨论的其他器件: TPD12S521

你好。 我使用的是带 HDMI 插座的 TFP410+TPD12S521。

1080p@60Hz 在某些显示器上有显示、但在许多 HDMI 显示器上不有用。

我不知道如何进行更改? EDID 问题吗? 我希望在没有 I2C 的情况下直接使用硬件配置。 原理图如下。 硬件配置电路如下所示。

ISEL/RST#0   

BSEL/SCL  1.

DSEL/SDA  0

边缘/HPLG 1.

DKEN  0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    对于不能正确显示的显示器、显示器侧 HDMI 连接器上的 HPD 是否为5V? 您可以尝试为其提供5V 电压吗?

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复、我现在给5V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    您是否意味着您已向 HP_DET (HDMIOUT_HPD)施加5V 电压? 这是否解决了您的问题?

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我使用了三台监视器和两台监视器、这很有用。 我认为显示器不支持 DVI1.0。 因此不会显示