Other Parts Discussed in Thread: TFP410, TPD12S521
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TFP410 主题中讨论的其他器件: TPD12S521
你好。 我使用的是带 HDMI 插座的 TFP410+TPD12S521。
1080p@60Hz 在某些显示器上有显示、但在许多 HDMI 显示器上不有用。
我不知道如何进行更改? EDID 问题吗? 我希望在没有 I2C 的情况下直接使用硬件配置。 原理图如下。 硬件配置电路如下所示。
ISEL/RST#0
BSEL/SCL 1.
DSEL/SDA 0
边缘/HPLG 1.
DKEN 0