This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:TCA9548A

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/840547/tca9548a-tca9548a

器件型号:TCA9548A

大家好、  

我对 I2C MUX TCA9548A 有疑问。 我将控制寄存器设置为启用多路复用器通道、但无法获得正确的行为。

启用专用通道后、我无法在输出侧看到波形。 我读回控制寄存器、它是正确的。  

有人可以有调试经验吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在线路上看到任何活动、或者它们是否处于直流电平?  如果处于直流电平、是高电平还是低电平?  您是否在多路复用器通道的任一侧安装了上拉电阻器?  您能否共享原理图、以便我们可以检查您的实现情况?

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的回复。 请首先查看原理图。 我将查看您提到的一些内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我只是想再次查看您是否有机会查看我之前的问题(或者您是否已获得解决方案)。  就原理图而言、我看不到任何我认为有问题的东西。

    此致、
    最大